生活・文化用品/鋳物工芸品|新商品
pigrillを発売しました。
低重心鋳鉄おもりを発売しました。
ミニチュア燈籠を発売しました。
2026年07月10日
特殊ねじ |新商品
フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)を発売しました。
2026年06月30日
工場設備用部品 |新商品
クランプスタンドを発売しました。
ロックピンを発売しました。
PEEK製の樹脂ねじに新サイズを追加しました。
長穴用座金組込み六角穴付きボルト(大径平座金)を発売しました。
2026年05月26日
L型のモータブラケットを発売しました。
2026年05月01日
アルミフレームスタンドを発売しました。
Almaを発売しました。
斜め締め防止ねじを発売しました。
2026年04月01日
18リットル缶キャリー - 一斗缶用を発売しました。
緊締具を発売しました。
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
2024年06月25日
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
ねじの斜め締めを防止したい【作業性向上・作業工数削減】斜め締めを防止できるガイドつきねじをご紹介。2026年09月01日 time >
斜め締めを防止できるガイドつきねじをご紹介。
2026年09月01日 time >
ねじのかじり・焼きつきを防ぎたい【クリーン環境】かじり・焼きつきを防止する特殊な表面硬化処理をご紹介。2026年08月17日 time >
かじり・焼きつきを防止する特殊な表面硬化処理をご紹介。
2026年08月17日 time >
半導体製造装置の真空環境について【第2回】半導体製造装置の多くに真空技術が使われています。 真空はすべての装置で必要というわけではなく、主にプラズマや電子ビームを使用する装置で必要になります。 第2回は、そんな真空環境での使用に最適なNBK商品を紹介します!2026年07月06日 time >
半導体製造装置の多くに真空技術が使われています。 真空はすべての装置で必要というわけではなく、主にプラズマや電子ビームを使用する装置で必要になります。 第2回は、そんな真空環境での使用に最適なNBK商品を紹介します!
2026年07月06日 time >
ヒートサイクルとは【第7回】多くの半導体製造装置で課題となっているヒートサイクルについて解説しています。耐熱・かじり防止などの課題をさまざまな商品で解決します! 2026年05月26日 time >
多くの半導体製造装置で課題となっているヒートサイクルについて解説しています。耐熱・かじり防止などの課題をさまざまな商品で解決します!
2026年05月26日 time >
かじりとは締めつけにおいて,ねじ山の表面が摩擦熱により溶融・溶着し動かなくなる現象です。かじり解決にはフッ素コーティングをはじめとしたNBKの特殊表面処理ねじがおすすめです。2025年11月25日 time >
締めつけにおいて,ねじ山の表面が摩擦熱により溶融・溶着し動かなくなる現象です。かじり解決にはフッ素コーティングをはじめとしたNBKの特殊表面処理ねじがおすすめです。
2025年11月25日 time >
特殊表面硬化処理ねじ特殊表面硬化処理ねじとは、NBK独自の処理技術でねじ表面を硬化させることにより、かじり・焼きつきを防止するねじです。特殊表面硬化処理ねじの4つのメリットをご紹介します。2025年11月25日 time >
特殊表面硬化処理ねじとは、NBK独自の処理技術でねじ表面を硬化させることにより、かじり・焼きつきを防止するねじです。特殊表面硬化処理ねじの4つのメリットをご紹介します。
半導体業界とNBK【第1回】世界で飛躍的な成長を続ける半導体、そこには同じように成長を続ける半導体製造装置の存在があります。 NBKはその半導体製造装置向けの商品を長年、開発・販売してきました。 第1回は、半導体業界の動向と、NBKの取り組みについて紹介します!2025年11月25日 time >
世界で飛躍的な成長を続ける半導体、そこには同じように成長を続ける半導体製造装置の存在があります。 NBKはその半導体製造装置向けの商品を長年、開発・販売してきました。 第1回は、半導体業界の動向と、NBKの取り組みについて紹介します!
半導体製造装置に最適な部品を多数ラインアップ【各種証明書・chemSHERPA®対応】業界トレンドの解説から、実際に半導体製造装置メーカのみなさまの課題を解決した事例を装置・製造工程・環境別に紹介しています。2025年04月22日 time >
業界トレンドの解説から、実際に半導体製造装置メーカのみなさまの課題を解決した事例を装置・製造工程・環境別に紹介しています。
2025年04月22日 time >
”かじり”について考える【第1話】ねじがかじってはずせなくなって大変な思いをした方は少なくないと思います。ねじは、なぜかじるのか?どうすればかじりを防ぐことができるのか?そもそもかじりって何?ネジゴンが、わかりやすく解説します。2024年12月10日 time >
ねじがかじってはずせなくなって大変な思いをした方は少なくないと思います。ねじは、なぜかじるのか?どうすればかじりを防ぐことができるのか?そもそもかじりって何?ネジゴンが、わかりやすく解説します。
2024年12月10日 time >
NBKの特殊ねじ -SPECIAL SCREWS-NBKの特殊ねじは「技術力」・「広い分野へ応用」・「技術の組み合わせ」によるSolutionで世界中のお客さまをサポートします。2024年01月29日 time >
NBKの特殊ねじは「技術力」・「広い分野へ応用」・「技術の組み合わせ」によるSolutionで世界中のお客さまをサポートします。
2024年01月29日 time >
耐蝕目的だけじゃない。機能的なねじの表面処理【第3話】ねじの表面処理といえば、四三酸化鉄皮膜(黒染め)やユニクロメッキなど耐蝕を目的としたものが思いつきますが、耐蝕性以外の特性を付与するねじの表面処理もあるのです。今回は、そんな機能的なねじの表面処理をネジゴンが紹介します。2024年01月10日 time >
ねじの表面処理といえば、四三酸化鉄皮膜(黒染め)やユニクロメッキなど耐蝕を目的としたものが思いつきますが、耐蝕性以外の特性を付与するねじの表面処理もあるのです。今回は、そんな機能的なねじの表面処理をネジゴンが紹介します。
2024年01月10日 time >
軸ラジアル荷重を抑制したい【自動化・ロボット・電動化】等速性・低偏心反力にすぐれたカップリングを使用することで、軸ラジアル荷重を抑制する事例をご紹介。2020年05月10日 time >
等速性・低偏心反力にすぐれたカップリングを使用することで、軸ラジアル荷重を抑制する事例をご紹介。
2020年05月10日 time >
ステンレスねじのかじり・焼きつきを防止したい【作業性・メンテナンス】かじりを防ぐ表面処理を施したねじをご紹介。2020年05月10日 time >
かじりを防ぐ表面処理を施したねじをご紹介。
新規保存