公開日:2026年08月17日
プロセスガス・洗浄液で腐蝕しないねじがほしい【プロセスガス・洗浄液】
ガスや薬品がかかる環境でも使用できる耐薬品ねじがあります
半導体製造工程にはプロセスガスやウェハ洗浄液を使う工程が多くあり、一般的な金属ねじでは腐蝕が発生することがあります。NBKでは、使用環境に応じて最適な材質を選定いただけるよう、金属・セラミック・樹脂のねじを多数ラインアップしています。
* 耐薬品性は使用条件により変化します。事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。

*2:MONELはSpecial Metals社の登録商標です。
*3:MAT21は株式会社プロテリアルの登録商標です。
*4:RENYはグローバルポリアセタール株式会社の商標です。
おすすめ商品
推奨ページ
耐薬品ねじ
課題・事例
高強度・高剛性
耐熱性・耐蝕性
工作機械
半導体製造装置
食品機械
自動車製造工程
医療機器
FA機器
ロボット周辺機器
課題解決事例集
特殊ねじ




.jpg?awscf_publishdate=201511303613)