機械要素部品 |新商品
ストッパスクリューを発売しました。
2026年10月27日
T字ノブを発売しました。
ボールノブを発売しました。
アルミ取っ手を発売しました。
プラスティックボールのバリエーションを追加しました。
コニカルグリップに新サイズを追加しました。
セルフロックプラスティックボールに新サイズを追加しました。
アルミボールに新サイズを追加しました。
ステンレスボールに新サイズを追加しました。
ステンレスウィングノブに新サイズを追加しました。
ステンレスバーノブに新サイズを追加しました。
アルミ取っ手に新サイズを追加しました。
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
豊富な品揃え。機械要素部品の巧みな活用法NBKの機械要素部品の事例集ページです。すばやくワークを脱着したい、クランプレバーのコストを抑えたいなど、さまざまな課題をNBKの機械要素部品が解決します。2026年10月27日 time >
NBKの機械要素部品の事例集ページです。すばやくワークを脱着したい、クランプレバーのコストを抑えたいなど、さまざまな課題をNBKの機械要素部品が解決します。
2026年10月27日 time >
ノブとは?種類や特長を解説!設計者のための機械要素部品解説 ノブ編ページです。ノブとは何か、使用するメリット、使用例、種類と特長など、ノブについてわかりやすくご紹介しています。2026年09月29日 time >
設計者のための機械要素部品解説 ノブ編ページです。ノブとは何か、使用するメリット、使用例、種類と特長など、ノブについてわかりやすくご紹介しています。
2026年09月29日 time >
作業中にカムレバーが動いてしまうことを防ぎたい【作業性向上・作業工数削減】回転を防ぐ回り止め用のブラケットをご紹介。2026年09月01日 time >
回転を防ぐ回り止め用のブラケットをご紹介。
2026年09月01日 time >
ワンタッチで簡単に位置決めをしたい【作業性向上・作業工数削減】ボタン操作のみで固定できるブラケットをご紹介。2026年09月01日 time >
ボタン操作のみで固定できるブラケットをご紹介。
装置の異常の見逃しと誤操作を防止したい【安全・予防措置】状態を手元で確認できるLEDつき取っ手と鍵つき取っ手をご紹介。2026年09月01日 time >
状態を手元で確認できるLEDつき取っ手と鍵つき取っ手をご紹介。
ワークアンローダ扉の不用意な開放を防止したい【安全・予防措置】保持力150Nで扉を確実に固定できるラッチをご紹介。2026年09月01日 time >
保持力150Nで扉を確実に固定できるラッチをご紹介。
操作盤や制御盤を回転するユニット スイベルユニットスイベルユニットの紹介ページです。スイベルユニットとは何か、種類と特長などわかりやすくご紹介しています。2026年08月25日 time >
スイベルユニットの紹介ページです。スイベルユニットとは何か、種類と特長などわかりやすくご紹介しています。
2026年08月25日 time >
設計者のためのロックピン解説設計者のための機械要素部品解説 ロックピン編ページです。ロックピンとは何か、使用例、種類と特長など、ロックピンについてわかりやすくご紹介しています。2026年08月18日 time >
設計者のための機械要素部品解説 ロックピン編ページです。ロックピンとは何か、使用例、種類と特長など、ロックピンについてわかりやすくご紹介しています。
2026年08月18日 time >
くり返しの脱着作業の負担を減らし、締付力のバラツキをなくしたい【作業性・メンテナンス】ワンアクションでねじを締めつけ、ゆるめられるカムレバーをご紹介。2026年08月17日 time >
ワンアクションでねじを締めつけ、ゆるめられるカムレバーをご紹介。
2026年08月17日 time >
ワークの位置決めや振動によるずれを対策したい【生産性向上】ワークの高精度な位置決めと仮固定を両立するプランジャをご紹介。2026年08月17日 time >
ワークの高精度な位置決めと仮固定を両立するプランジャをご紹介。
現場のさまざまな箇所にタブレットやPCを設置したい【作業性向上・作業工数削減】工場現場に “がっちり” 取りつけられる部品をご紹介。2026年08月17日 time >
工場現場に “がっちり” 取りつけられる部品をご紹介。
クランプレバーに座金を組みつける作業をなくしたい【作業性向上・作業工数削減】座金が組み込まれたクランプレバーをご紹介。2026年08月17日 time >
座金が組み込まれたクランプレバーをご紹介。
スライドレールとは?種類と特長を一挙紹介!設計者のための機械要素部品解説 スライドレールページです。スライドレールとは何か、使用例、種類や選び方など、スライドレールについてわかりやすくご紹介しています。2026年07月06日 time >
設計者のための機械要素部品解説 スライドレールページです。スライドレールとは何か、使用例、種類や選び方など、スライドレールについてわかりやすくご紹介しています。
2026年07月06日 time >
半導体製造装置の真空環境について【第2回】半導体製造装置の多くに真空技術が使われています。 真空はすべての装置で必要というわけではなく、主にプラズマや電子ビームを使用する装置で必要になります。 第2回は、そんな真空環境での使用に最適なNBK商品を紹介します!2026年07月06日 time >
半導体製造装置の多くに真空技術が使われています。 真空はすべての装置で必要というわけではなく、主にプラズマや電子ビームを使用する装置で必要になります。 第2回は、そんな真空環境での使用に最適なNBK商品を紹介します!
正しい使い方 ここがポイント! ロックピンスピーディにワークを位置決め・固定できる機械要素部品の使い方をご紹介します。2026年06月30日 time >
スピーディにワークを位置決め・固定できる機械要素部品の使い方をご紹介します。
2026年06月30日 time >
簡単にマイクロメーター並みの精密位置決めをしたい【作業性・メンテナンス】0.02mm単位の高精度な位置決めが簡単にできる商品をご紹介。2026年05月26日 time >
0.02mm単位の高精度な位置決めが簡単にできる商品をご紹介。
2026年05月26日 time >
新規保存