更新日:2024年09月24日

充填機の課題を解決する

このエントリーをはてなブックマークに追加

top

充填機の課題解決事例

お探しの部品はどれですか?

01 異物混入の対策をしたい

装置内や材料へのねじの脱落を防止

ねじをパネルから取りはずしても、ねじのヌスミ加工がねじ穴に引っかかり、
パネルから抜け落ちない構造のねじがあります。

SSCHS

他にも取っ手やノブなどの脱落防止商品があります。

UNMS-SC        KDMS-SC

脱落防止シリーズについて詳しく見る→

02 ねじ部に液体や異物が入ることで不衛生になり困っている

ねじ部などの部品とのすき間をシーリングした商品があります

清掃性にすぐれ、衛生環境の維持、洗浄コストの削減が可能です。

FKAMS-W-HD SFHL-HD SFHL-HD

ハイジェニックァミリーについて詳しく見る→

03 清掃時間の短縮をしたい

ねじ部などの部品とのすき間をシーリングした商品があります

清掃性にすぐれ、衛生環境の維持、洗浄コストの削減が可能です。

KEHMS

他にも凹凸の少ないめねじタイプのノブや、止めねじのリセスがない
オールステンレス製のクランプレバーがあります。

KMDFS        LDMS-AS

オールステンレスシリーズについて詳しく見る→

04 洗浄の頻度が高く部品が錆びてしまう

耐蝕性にすぐれた部品があります

ステンレス製で内部にOリングを組み込んだシール構造です。
付属のガスケットを併用することにより、扉内部に水やほこりなどの侵入を防止します。

E3-1

SUS316相当のため、SUS304よりも耐蝕性にすぐれています。

HNGS-A-NI_HNGS-A-A4        E6-SS

オールステンレスシリーズについて詳しく見る→

05 部品の手配の手間を削減したい

部品を鋳物化することで手間を削減できます

モータのブラケットなど鋳物で一体化することで、部品点数を削減できます。
また、鋳物素材~機械加工~表面処理まで行い、完成品で納入します。

別嬪鋳物

別品鋳物について詳しく見る→

業界トレンドやその他の食品・包装機械の課題解決事例はこちら

link

お問い合わせ

設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

商品紹介 課題・事例 生産性・作業性向上 小型・省スペース・軽量化 食品機械 課題解決事例集 特殊ねじ 機械要素部品 鋳物
このエントリーをはてなブックマークに追加