機械要素部品 |新商品
ストッパスクリューを発売しました。
2026年10月27日
T字ノブを発売しました。
ボールノブを発売しました。
アルミ取っ手を発売しました。
プラスティックボールのバリエーションを追加しました。
コニカルグリップに新サイズを追加しました。
セルフロックプラスティックボールに新サイズを追加しました。
アルミボールに新サイズを追加しました。
ステンレスボールに新サイズを追加しました。
ステンレスウィングノブに新サイズを追加しました。
ステンレスバーノブに新サイズを追加しました。
アルミ取っ手に新サイズを追加しました。
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
自動車製造工程(アセンブリ工程)の課題を解決する自動車製造のアセンブリ工程における、自動化、サイクルタイム短縮の対応をご紹介。2025年07月29日 time >
自動車製造のアセンブリ工程における、自動化、サイクルタイム短縮の対応をご紹介。
2025年07月29日 time >
デンソーウェーブロボット対応商品デンソーウェーブロボットに対応しているNBK商品をご紹介します。2025年07月29日 time >
デンソーウェーブロボットに対応しているNBK商品をご紹介します。
三菱電機ロボット対応商品三菱電機ロボット(MELFA)に対応しているNBK商品(グリッパ、新ツールチェンジャMATCH、ロボットスタンド)をご紹介します。2025年07月29日 time >
三菱電機ロボット(MELFA)に対応しているNBK商品(グリッパ、新ツールチェンジャMATCH、ロボットスタンド)をご紹介します。
FANUCロボット対応商品FANUCロボットに対応しているNBK商品(グリッパ、新ツールチェンジャMATCH、ロボットスタンド)をご紹介します。2025年07月29日 time >
FANUCロボットに対応しているNBK商品(グリッパ、新ツールチェンジャMATCH、ロボットスタンド)をご紹介します。
ロボットの高さ調整用架台の設計の手間を省きたい【省エネ・工数削減】各社ロボットに対応したロボットスタンドのご紹介です。2025年07月29日 time >
各社ロボットに対応したロボットスタンドのご紹介です。
ステンレス製で高圧力に耐えられるねじが欲しい【生産性・作業性向上】高圧力に耐えることができる高強度のSUS316L製のねじをご紹介。2025年07月23日 time >
高圧力に耐えることができる高強度のSUS316L製のねじをご紹介。
2025年07月23日 time >
スイッチボックスの品番一覧NBKのスイッチボックスは、140億通り以上の組み合わせから、用途に適した仕様を選んでつくることができます。このページでは一部の品番を掲載しています。2025年06月30日 time >
NBKのスイッチボックスは、140億通り以上の組み合わせから、用途に適した仕様を選んでつくることができます。このページでは一部の品番を掲載しています。
2025年06月30日 time >
樹脂ねじの特性・ねじり破断トルクや強度についてPEEK,PTFE,PPS,PC(ポリカーボネート),PP(ポリプロピレン)などの「樹脂ねじの特性(Plastic Screw Property)」について説明するページです。2025年06月24日 time >
PEEK,PTFE,PPS,PC(ポリカーボネート),PP(ポリプロピレン)などの「樹脂ねじの特性(Plastic Screw Property)」について説明するページです。
2025年06月24日 time >
低頭ねじとは?メリット・デメリットや使用例、頭部形状、特長を解説 | NBK【鍋屋バイテック会社】一般的なねじよりも頭部高さの低いねじで「低頭ねじ」もしくは「低頭ボルト」(ローヘッド、スリムヘッド)と呼ばれるねじについて、メリット、使用例、ラインアップなどを紹介します。2025年06月24日 time >
一般的なねじよりも頭部高さの低いねじで「低頭ねじ」もしくは「低頭ボルト」(ローヘッド、スリムヘッド)と呼ばれるねじについて、メリット、使用例、ラインアップなどを紹介します。
低頭ねじ・小頭ねじの寸法比較と商品ラインアップ低頭ねじ・小頭ねじの寸法比較のページです。ご希望の寸法、形状、材質にあったねじが簡単に見つかります。2025年06月24日 time >
低頭ねじ・小頭ねじの寸法比較のページです。ご希望の寸法、形状、材質にあったねじが簡単に見つかります。
電子ビーム(電子線)・イオンを用いた半導体製造装置【第4回】半導体製造装置の中には、電子ビームやイオンを使用する装置があります。 第4回は、そんな電子ビームやイオン周辺の使用に最適な、非磁性の商品を紹介します!2025年06月24日 time >
半導体製造装置の中には、電子ビームやイオンを使用する装置があります。 第4回は、そんな電子ビームやイオン周辺の使用に最適な、非磁性の商品を紹介します!
半導体製造におけるスループット向上について【第10回】 スループット向上のための、搬送スピードの向上や、装置の小型化、メンテナンス時間の短縮に役立つ商品を紹介しています。2025年06月24日 time >
スループット向上のための、搬送スピードの向上や、装置の小型化、メンテナンス時間の短縮に役立つ商品を紹介しています。
リニアスライドレールとは?種類と特長を一挙紹介!設計者のための機械要素部品解説 リニアスライドレールのページです。リニアスライドレールとは何か、使用例、種類や選び方など、リニアスライドレールについてわかりやすくご紹介しています。2025年06月02日 time >
設計者のための機械要素部品解説 リニアスライドレールのページです。リニアスライドレールとは何か、使用例、種類や選び方など、リニアスライドレールについてわかりやすくご紹介しています。
2025年06月02日 time >
ローラガイドとは?種類と使い方を一挙紹介!設計者のための機械要素部品解説 ローラガイドページです。ローラガイドとは何か、使用例、種類や選び方など、ローラガイドについてわかりやすくご紹介しています。2025年06月02日 time >
設計者のための機械要素部品解説 ローラガイドページです。ローラガイドとは何か、使用例、種類や選び方など、ローラガイドについてわかりやすくご紹介しています。
ロボットハンド(グリッパ)の種類と選定方法【選定事例も掲載】ロボットハンドは、作業のスピードや効率に大きく影響する大切な部品です。ここでは、ロボットハンドの種類と、選定に関わる重要な項目を「形状」「性能」の2つの観点からご紹介します。2025年05月28日 time >
ロボットハンドは、作業のスピードや効率に大きく影響する大切な部品です。ここでは、ロボットハンドの種類と、選定に関わる重要な項目を「形状」「性能」の2つの観点からご紹介します。
2025年05月28日 time >
高性能ショックアブソーバの特長高性能ショックアブソーバ「パワーストップ」の4つの特長についてご紹介するページです。 長寿命なのでランニングコストを低減できます。なめらかな衝撃吸収により生産性が向上します。高エネルギ吸収により装置を小型化できます。2025年05月27日 time >
高性能ショックアブソーバ「パワーストップ」の4つの特長についてご紹介するページです。 長寿命なのでランニングコストを低減できます。なめらかな衝撃吸収により生産性が向上します。高エネルギ吸収により装置を小型化できます。
2025年05月27日 time >
新規保存