機械要素部品 |新商品
ストッパスクリューを発売しました。
2026年10月27日
T字ノブを発売しました。
ボールノブを発売しました。
アルミ取っ手を発売しました。
プラスティックボールのバリエーションを追加しました。
コニカルグリップに新サイズを追加しました。
セルフロックプラスティックボールに新サイズを追加しました。
アルミボールに新サイズを追加しました。
ステンレスボールに新サイズを追加しました。
ステンレスウィングノブに新サイズを追加しました。
ステンレスバーノブに新サイズを追加しました。
アルミ取っ手に新サイズを追加しました。
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
塑性域締めつけと弾性域締めつけとは?ねじの締めつけ管理方法【第7話】 ねじ(ボルト)とは締めつけにより発生する軸力により物を締結することが主な役割ですが、実際の作業では軸力を直接監視することは困難なため、トルクレンチで締めつけトルクを管理し、それにより軸力を担保している方が多いと思います。しかし、ねじ(ボルト)の締めつけ管理方法はそれ以外にもあります。そして、その中にはトルクレンチによる管理より軸力のばらつきが小さいものもあります。今日はそれらをネジゴンがわかりやすく解説します。 2024年01月16日 time >
ねじ(ボルト)とは締めつけにより発生する軸力により物を締結することが主な役割ですが、実際の作業では軸力を直接監視することは困難なため、トルクレンチで締めつけトルクを管理し、それにより軸力を担保している方が多いと思います。しかし、ねじ(ボルト)の締めつけ管理方法はそれ以外にもあります。そして、その中にはトルクレンチによる管理より軸力のばらつきが小さいものもあります。今日はそれらをネジゴンがわかりやすく解説します。
2024年01月16日 time >
SUSねじ”以外”にもいろいろあるのです【第6話】みなさんが使用するねじのほとんどは、鉄かステンレス製だと思います。しかし、その他にも、おもしろい特長を持った、さまざまな材質のねじがあります。もしかすると、それらは鉄やステンレスでは解決できないお客さまの課題を解決してくれるかもしれません。今日は、そんな特殊な材質のねじの種類と特長をネジゴンがご紹介します。 2024年01月15日 time >
みなさんが使用するねじのほとんどは、鉄かステンレス製だと思います。しかし、その他にも、おもしろい特長を持った、さまざまな材質のねじがあります。もしかすると、それらは鉄やステンレスでは解決できないお客さまの課題を解決してくれるかもしれません。今日は、そんな特殊な材質のねじの種類と特長をネジゴンがご紹介します。
2024年01月15日 time >
SUSねじにもいろいろあるのです【第5話】一言で「ステンレスねじ」と言っても、その鋼種はさまざまです。SUS304やSUSXM7がステンレスねじでは一般的な鋼種ですが、それ以外にも、錆びにくいだけじゃない、さまざまな特長をもったステンレスねじがあります。今日はネジゴンが、主にねじに使用されるステンレスをご紹介します。もしかすると、今直面している課題を解決するステンレスねじがあるかもしれません。2024年01月12日 time >
一言で「ステンレスねじ」と言っても、その鋼種はさまざまです。SUS304やSUSXM7がステンレスねじでは一般的な鋼種ですが、それ以外にも、錆びにくいだけじゃない、さまざまな特長をもったステンレスねじがあります。今日はネジゴンが、主にねじに使用されるステンレスをご紹介します。もしかすると、今直面している課題を解決するステンレスねじがあるかもしれません。
2024年01月12日 time >
耐蝕目的だけじゃない。機能的なねじの表面処理【第3話】ねじの表面処理といえば、四三酸化鉄皮膜(黒染め)やユニクロメッキなど耐蝕を目的としたものが思いつきますが、耐蝕性以外の特性を付与するねじの表面処理もあるのです。今回は、そんな機能的なねじの表面処理をネジゴンが紹介します。2024年01月10日 time >
ねじの表面処理といえば、四三酸化鉄皮膜(黒染め)やユニクロメッキなど耐蝕を目的としたものが思いつきますが、耐蝕性以外の特性を付与するねじの表面処理もあるのです。今回は、そんな機能的なねじの表面処理をネジゴンが紹介します。
2024年01月10日 time >
ねじの用語解説【第2話】ねじを扱っていると、さまざまな専門用語が出てきます。わからない言葉が出てくるたびに参考書やインターネットで調べたりして、あっという間に時間が過ぎてしまいますよね。今回は、ねじの専門用語の中でも、特によく出てくる用語をネジゴンが解説します。2024年01月09日 time >
ねじを扱っていると、さまざまな専門用語が出てきます。わからない言葉が出てくるたびに参考書やインターネットで調べたりして、あっという間に時間が過ぎてしまいますよね。今回は、ねじの専門用語の中でも、特によく出てくる用語をネジゴンが解説します。
2024年01月09日 time >
メカトロシリーズMM+INBKのメカトロ部品MM+Iシリーズの説明ページです。MM+Iとは何か、使用例、種類と特長など、NBKのメカトロ部品についてわかりやすくご紹介しています。2023年12月22日 time >
NBKのメカトロ部品MM+Iシリーズの説明ページです。MM+Iとは何か、使用例、種類と特長など、NBKのメカトロ部品についてわかりやすくご紹介しています。
2023年12月22日 time >
設計の手間を削減したいスイッチ、LEDを一体化した取っ手をご紹介します。2023年12月08日 time >
スイッチ、LEDを一体化した取っ手をご紹介します。
2023年12月08日 time >
ユニバーサルロボット対応商品ユニバーサルロボットに対応しているNBK商品(専用グリッパ、Easy-To-Use-Package、MATCH)をご紹介します。2023年11月10日 time >
ユニバーサルロボットに対応しているNBK商品(専用グリッパ、Easy-To-Use-Package、MATCH)をご紹介します。
2023年11月10日 time >
2分でわかる!NBKの高性能グリッパの3つの特長NBKの高性能グリッパの持つ優れた特長をご紹介します。2023年11月08日 time >
NBKの高性能グリッパの持つ優れた特長をご紹介します。
2023年11月08日 time >
カップリング軸穴・キー溝追加工サービスカップリングの軸穴加工の手間をなくしたいという方へ カップリングに軸穴・キー溝を追加工します!2023年11月01日 time >
カップリングの軸穴加工の手間をなくしたいという方へ
カップリングに軸穴・キー溝を追加工します!
2023年11月01日 time >
目盛り刻印サービスインジケータなどの別の測定器を使わずに、アクチュエータの移動量を測れます。 アクチュエータの側面に目盛りをレーザ刻印します。 2023年11月01日 time >
インジケータなどの別の測定器を使わずに、アクチュエータの移動量を測れます。 アクチュエータの側面に目盛りをレーザ刻印します。
軸継手軸穴追加工サービス軸継手の軸穴加工の手間をなくしたいという方へ 軸継手に軸穴・キー溝・押しねじ穴を追加工します!2023年11月01日 time >
軸継手の軸穴加工の手間をなくしたいという方へ
軸継手に軸穴・キー溝・押しねじ穴を追加工します!
Vプーリー追加工サービスVプーリーの軸穴加工の手間をなくしたいという方へ Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴を追加工します!2023年11月01日 time >
Vプーリーの軸穴加工の手間をなくしたいという方へ
Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴を追加工します!
ねじ付属サービス取っ手・ヒンジ商品をご購入の方へ 取りつけ用のねじを付属できます!2023年11月01日 time >
取っ手・ヒンジ商品をご購入の方へ 取りつけ用のねじを付属できます!
レバー位置変更サービスリニアクランパ・ズィーのレバー操作時にテーブルなどと干渉して困っている方へ レバー部首下長さを延長し、操作部の位置を変更します!2023年11月01日 time >
リニアクランパ・ズィーのレバー操作時にテーブルなどと干渉して困っている方へ
レバー部首下長さを延長し、操作部の位置を変更します!
脱落防止加工サービスねじの脱落を防止したいという方へ ねじにヌスミ加工を施し脱落を防止! 2023年11月01日 time >
ねじの脱落を防止したいという方へ ねじにヌスミ加工を施し脱落を防止!
新規保存